DOCA0006RU-08

Настройка измерения входа

Адрес

Регистр

Действие
(R/W/WC)

Размер

Тип

Единицы

Описание

PM3250

PM3255

Канал измерения входа 01

0x1B77

7032

R/WC

20

UTF8

Заводская табличка

0x1B8B

7052

R/WC

2

Float32

импульсов/единицу

Частота импульсов

0x1B8E

7055

R/WC

1

UInt16

Сопоставление измерения входа:

  • 0 = DI1 выкл. для измерения входа
  • 1 = DI1 вкл. для измерения входа

Канал измерения входа 02

0x1B8F

7056

R/WC

20

UTF8

Заводская табличка

0x1BA3

7076

R/WC

2

Float32

импульсов/единицу

Частота импульсов

0x1BA6

7079

R/WC

1

UInt16

Сопоставление измерения входа:

  • 0 = DI2 выкл. для измерения входа
  • 2 = DI2 вкл. для измерения входа

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.