DOCA0006RU-08

Установка цифрового входа после сброса частичной энергии (PM3255)

Номер команды

Действие
(R/W)

Размер

Тип

Единица

Диапазон

Описание

6017

W

1

UInt16

(Зарезервировано)

W

1

UInt16

0 – 3

Сопоставление цифрового входа:

  • 0 = Нет
  • 1 = DI1
  • 2 = DI2
  • 3 = DI1 и DI2

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.