DOCA0006ZH-08

修改参数

有两种修改参数的方法,具体情况取决于参数的类型:

  • 在列表中选择一个值(例如,从可用电力系统的列表中选择 1PH2W L-N),或

  • 逐位修改数字值(例如,输入日期、时间或 VT 一次电压的值)。

注: 修改任何参数之前,请确保您熟悉配置模式下设备的 HMI 功能和导航结构。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.