DOCA0006FR-08

Modification des paramètres

Il existe deux méthodes pour modifier un paramètre, en fonction du type de paramètre :

  • Sélectionner une valeur dans une liste (par exemple, sélectionner « 1PH2W L-N » dans une liste de réseaux électriques disponibles), ou

  • Modifier une valeur numérique, chiffre par chiffre (par exemple, entrer une valeur pour la date, l’heure ou le primaire de TT).

NOTE: Avant de modifier des paramètres, vous devez vous familiariser avec la fonctionnalité de l’IHM et la structure de navigation de votre appareil en mode configuration.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.