DOCA0272ES-00

Cinta transportadora de dos direcciones

Perfil de bloque funcional

Tipo de bloque funcional

Bloque funcional de control de Avatares.

Tipo de acceso a datos

Cíclico (lectura/escritura) y acíclico (lectura).

Uso previsto

Avatar de aplicación "Cinta transportadora de dos direcciones".

Funcionalidad

El bloque funcional Cinta transportadora de dos direcciones se utiliza para gestionar una cinta transportadora de dos direcciones (avance y retroceso).

Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este Avatar.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.