DP_Control_Analog_I/O (PROFIBUS DP)
Las siguientes tablas ofrecen información sobre los parámetros de la interfaz de bloques funcionales.
Entradas
Entrada |
Tipo datos |
Descripción |
Categoría de variables |
---|---|---|---|
i_xEnable |
BOOL |
Activa el procesamiento de bloques funcionales. Los datos cíclicos se leerán/escribirán en la interfaz de E/S del hardware. |
Control de bloque funcional |
i_iAQ0 |
INT |
Valor que debe escribirse en la salida analógica 0. La unidad y la escala dependen del tipo de salida analógica configurada.
|
Datos cíclicos |
i_hwStartAddress |
Variante |
Debe corresponderse con la primera dirección del rango de dirección de entrada cíclica del Avatar correspondiente para poder ejecutar la comunicación de lectura cíclica. |
Parámetro de comunicación |
Salidas
Salida |
Tipo datos |
Descripción |
Categoría de variables |
---|---|---|---|
q_xActive |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, se activa el bloque funcional de Avatar, o bien una solicitud acíclica está ocupada. |
Estado de bloque funcional |
q_xError |
BOOL |
Si esta salida se establece en TRUE, se ha producido un error detectado mientras se ejecutaba el bloque funcional de Avatar. Para obtener información detallada sobre el error detectado, consulte el valor de la ID de error. |
Estado de bloque funcional |
q_dwErrorID |
DWORD |
La ID de error muestra información detallada sobre el error detectado producido. Los valores posibles se muestran en la tabla siguiente. |
Estado de bloque funcional |
q_xReady |
BOOL |
Indica TRUE si el bloque funcional está listo para recibir un comando Ejecutar. |
Datos cíclicos |
q_iAI0 |
INT |
Indica el valor leído de la entrada analógica 0. La unidad y la escala dependen del tipo de salida analógica configurada.
|
Datos cíclicos |
q_iAI1 |
INT |
Indica el valor leído de la entrada analógica 1. |
Datos cíclicos |
q_iHWOut |
INT |
Dirección de hardware de la salida analógica. |
Parámetro de comunicación |
Códigos de estado y error procedentes de ConstTeSysIsland
Nombre del miembro |
Utilizado por el bloque funcional |
---|---|
Cdw_ErrNoMsg |
Sí |
Cdw_ErrInternal |
No |
Cdw_ErrInvalidCycInAddr |
Sí |
Cdw_ErrInvalidHwid |
No |
Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars |
No |
Cdw_ErrReadCycIn |
Sí |
Cdw_ErrReadAcycData1 |
No |
Cdw_ErrReadAcycData2 |
No |
Cdw_ErrWriteAcycData |
No |
Cdw_StsReadAcycData1Compl |
No |
Cdw_StsReadAcycData2Compl |
No |
Cdw_StsWriteAcycDataCompl |
No |