DOCA0272ES-00

Motor de una dirección

Perfil de bloque funcional

Tipo de bloque funcional

Bloque funcional de control de Avatares.

Tipo de acceso a datos

Cíclico (lectura/escritura) y acíclico (lectura).

Uso previsto

Avatar de carga "Motor de una dirección".

Funcionalidad

El bloque funcional Motor de una dirección se utiliza para gestionar un motor de una dirección.

Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este Avatar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?