Motor de dos velocidades
Perfil de bloque funcional
|
Tipo de bloque funcional |
Bloque funcional de control de Avatares. |
|
Tipo de acceso a datos |
Cíclico (lectura/escritura) y acíclico (lectura). |
|
Uso previsto |
Avatar de carga "Motor de dos velocidades". |
|
Funcionalidad |
El bloque funcional Motor de dos velocidades se utiliza para gestionar un motor de dos velocidades. |
Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este Avatar.