DOCA0272ES-00

Precauciones

Lea y entienda las siguientes precauciones antes de llevar a cabo cualquiera de los procedimientos indicados en este manual.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Solo personal electricista cualificado deberá instalar y reparar este equipo.
  • Apague todas las fuentes de alimentación del equipo antes de iniciar el trabajo, ya sea dentro o fuera de este equipo.
  • Use únicamente la tensión indicada al usar el equipo y cualquier otro producto asociado.
  • Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo esté apagado por completo.
  • Utilice enclavamientos adecuados cuando existan peligros para el personal y/o los equipos.
  • Los circuitos eléctricos deben cablearse y protegerse conforme a los requisitos normativos locales y nacionales.
  • Utilice equipos de protección individual (EPI) adecuados y siga las prácticas seguras para trabajos eléctricos contempladas en las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS o CSA Z462 o sus equivalentes en la normativa local.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
Funcionamiento imprevisto del equipo
  • No desmonte, repare ni modifique el equipo. Este no contiene piezas que el usuario pueda reparar.
  • Instale y utilice este equipo dentro de un alojamiento adecuado cuyas características nominales se ajusten a las del entorno de aplicación previsto.
  • Cada implantación de este equipo deberá comprobarse de forma individual y exhaustiva para garantizar su correcto funcionamiento antes de ponerse en marcha.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido óxido de antimonio (trióxido de antimonio), el cual es cancerígeno según la normativa del Estado de California. Para obtener más información al respecto, visite www.P65Warnings.ca.gov .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?