DOCA0272ES-00

DP_SystemControl (PROFIBUS DP)

Las siguientes tablas ofrecen información sobre los parámetros de la interfaz de bloques funcionales.

Entradas

Entrada

Tipo de datos

Descripción

Categoría de variables

i_xEnable

BOOL

Activa el procesamiento de bloques funcionales. Los datos cíclicos se leerán/escribirán en la interfaz de E/S del hardware.

Control de bloque funcional

i_xResetSystem

BOOL

Si esta entrada se establece en TRUE, el sistema se restablece.

Datos cíclicos

i_hwStartAddress

Variante

Debe corresponderse con la primera dirección del rango de dirección de entrada cíclica del Avatar correspondiente para poder ejecutar la comunicación de lectura cíclica.

Parámetro de comunicación

En/Sal

EnSal

Tipo de datos

Descripción

Categoría de variables

iq_hwQWAddress

WORD

Debe corresponderse con la dirección de salida del Avatar correspondiente para poder ejecutar la comunicación de escritura cíclica.

Parámetro de comunicación

Salidas

Salida

Tipo de datos

Descripción

Categoría de variables

q_xActive

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, se activa el bloque funcional de Avatar, o bien una solicitud acíclica está ocupada.

Estado de bloque funcional

q_xError

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, se ha producido un error detectado mientras se ejecutaba el bloque funcional de Avatar. Para obtener información detallada sobre el error detectado, consulte el valor de la ID de error.

Estado de bloque funcional

q_dwErrorID

DWORD

La ID de error muestra información detallada sobre el error detectado que se ha producido. Los valores posibles se muestran en la tabla siguiente.

Estado de bloque funcional

q_xSystemOperat

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar del sistema está en modo operativo. Para obtener información detallada sobre los estados de la máquina, consulte el documento TeSys island - Guía de sistema, instalación y operación .

Datos cíclicos

q_xDegradedMode

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar del sistema está en modo degradado.

Datos cíclicos

q_xMinorEvent

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar del sistema está en modo de evento menor detectado.

Datos cíclicos

q_xPreOperat

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar del sistema está en modo preoperativo.

Datos cíclicos

q_xForceMode

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar del sistema está en modo forzado.

Datos cíclicos

q_xTestMode

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, el Avatar del sistema está en modo de prueba.

Datos cíclicos

Códigos de estado y error procedentes de ConstTeSysIsland

Nombre del miembro

Utilizado por el bloque funcional

Cdw_ErrNoMsg

Cdw_ErrInternal

No

Cdw_ErrInvalidCycInAddr

Cdw_ErrInvalidHwid

No

Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars

No

Cdw_ErrReadCycIn

Cdw_ErrReadAcycData1

No

Cdw_ErrReadAcycData2

No

Cdw_ErrWriteAcycData

No

Cdw_StsReadAcycData1Compl

No

Cdw_StsReadAcycData2Compl

No

Cdw_StsWriteAcycDataCompl

No

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?