DOCA0272ES-00

Miembros admitidos de UDT_Control

Todos los Avatares no admiten todos los miembros del tipo definido por el usuario "UDT_Control" (consulte UDT_Control). La siguiente tabla ofrece una descripción general de los elementos disponibles para este Avatar. Los valores no admitidos siempre utilizarán el valor predeterminado.

NOTA: Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508.

Elementos

Elemento

Subelemento

Admitido

MotorTemperature

No aplicable

No

SILGroup

No aplicable

No

ThermalCapacity

No aplicable

No

AlarmMsg1

GroundCurrent

ThermalOverload

No

PhaseUnbalance

UnderCurrent

No

AlarmMsg2

OverCurrent

No

MotorOverheat

No

TripMsg1

GroundCurrent

ThermalOverload

No

LongStart

No

Bloqueo

No

PhaseUnbalance

UnderCurrent

No

Atasco

No

TripMsg2

PhConfig

OverCurrent

No

PhaseLoss

PhaseReversal

MotorOverheat

No

TimeToTrip

No aplicable

No

TimeToReset

No aplicable

No

PAStatusReg1

PA0Status

No

PA1Status

No

PA2Status

No

PA3Status

No

PA4Status

No

PA5Status

No

PA6Status

No

PA7Status

No

PA8Status

No

PA9Status

No

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.