DOCA0272ES-00

Miembros admitidos de UDT_Control

Todos los Avatares no admiten todos los miembros del tipo definido por el usuario "UDT_Control" (consulte UDT_Control). La siguiente tabla ofrece una descripción general de los elementos disponibles para este Avatar. Los valores no admitidos siempre utilizarán el valor predeterminado.

NOTA: Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508.

Elementos

Elemento

Subelemento

Admitido

MotorTemperature

No aplicable

SILGroup

No aplicable

No

ThermalCapacity

No aplicable

AlarmMsg1

GroundCurrent

ThermalOverload

PhaseUnbalance

UnderCurrent

AlarmMsg2

OverCurrent

MotorOverheat

TripMsg1

GroundCurrent

ThermalOverload

LongStart

Bloqueo

PhaseUnbalance

UnderCurrent

Atasco

TripMsg2

PhConfig

OverCurrent

PhaseLoss

PhaseReversal

MotorOverheat

TimeToTrip

No aplicable

TimeToReset

No aplicable

PAStatusReg1

PA0Status

No

PA1Status

No

PA2Status

No

PA3Status

No

PA4Status

No

PA5Status

No

PA6Status

No

PA7Status

No

PA8Status

No

PA9Status

No

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.