UDT_PVControl
El UDT PVControl sirve para transferir los datos cíclicos de variable de proceso de un Avatar, como los valores analógicos de los sensores y las señales discretas de los conmutadores. Las interfaces de los bloques funcionales de Avatar de aplicación de PROFINET IO y PROFIBUS DP contienen este UDT como parámetro.
Elementos
Elemento |
Tipo datos |
Descripción |
---|---|---|
PVInput0 |
INT |
Entrada de variable de proceso para valor analógico |
PVInput1 |
INT |
Entrada de variable de proceso para valor analógico |
PVInput2 |
INT |
Entrada de variable de proceso para valor analógico |
PVInput3 |
INT |
Entrada de variable de proceso para valor analógico |
PVInput4 |
INT |
Entrada de variable de proceso para valor analógico |
PVSwitch0 |
BOOL |
Conmutador de variable de proceso para señales discretas |
PVSwitch1 |
BOOL |
Conmutador de variable de proceso para señales discretas |
PVSwitch2 |
BOOL |
Conmutador de variable de proceso para señales discretas |
PVSwitch3 |
BOOL |
Conmutador de variable de proceso para señales discretas |
PVSwitch4 |
BOOL |
Conmutador de variable de proceso para señales discretas |
Reservar |
BOOL |
|
Reservar |
BOOL |
|
Reservar |
BOOL |
|
PVControlIn0 |
BOOL |
Estado de la entrada de control de variable de proceso 0 |
PVControlIn1 |
BOOL |
Estado de la entrada de control de variable de proceso 1 |
Reservar |
BOOL |
|
Reservar |
BOOL |
|
Reservar |
BOOL |
|
Reservar |
BOOL |
|
Reservar |
BOOL |
|
Reservar |
BOOL |