DOCA0272ES-00

Motor estrella/triángulo de dos direcciones

Perfil de bloque funcional

Tipo de bloque funcional

Bloque funcional de control de Avatares.

Tipo de acceso a datos

Cíclico (lectura/escritura) y acíclico (lectura).

Uso previsto

Avatar de carga "Motor estrella/triángulo de dos direcciones".

Funcionalidad

El bloque funcional Motor estrella/triángulo de dos direcciones se utiliza para gestionar un motor estrella/triángulo (Y/D) de dos direcciones (avance y retroceso).

Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este Avatar.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.