DOCA0272ES-00

Diagnóstico del sistema

Perfil de bloque funcional

Tipo de bloque funcional

Bloque funcional de Avatar del sistema

Tipo de acceso a datos

Cíclico (lectura/escritura) y acíclico (lectura)

Uso previsto

Avatar del sistema (módulo de interfaz de bus)

Funcionalidad

El bloque funcional Diagnóstico del sistema devuelve el estado de los datos acíclicos de diagnóstico del Avatar del sistema.

Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este Avatar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?