DOCA0214ES–04

Configuración del asistente

NOTA: La función de transferencia de TransferPacT ATSE solo está disponible después de configurar el asistente.

El asistente se deberá configurar una vez que el ATSE se haya encendido por primera vez.

Realice el siguiente procedimiento para llevar a cabo la configuración del asistente:

  1. Seleccione el idioma.

    Hay ocho idiomas disponibles:

    • English

    • Francés

    • Spanish

    • Alemán

    • Italiano

    • Portugués

    • Ruso

    • Chino

  2. Seleccione la Tensión nominal.

    Las opciones de tensión nominal son:

    • 2P: 220 V, 230 V, 240 V, 250 V

    • 3P y 4P: 380 V, 400 V, 415 V, 440 V

    NOTA: Es necesario que la fuente de alimentación del TransferPacT sea de 380 V CA -20 % a 440 V CA +20 % y una frecuencia de 50/60 Hz, y que se haya diseñado para satisfacer la mayoría de las configuraciones de red.

  3. Seleccione la Frecuencia nominal.

    Las opciones de frecuencia nominal son:

    • 50 Hz

    • 60 Hz

  4. Seleccione la Posición neutral.

    Las opciones de posición del neutro son:

    • A-B-C-N

    • N-A-B-C

  5. Seleccione Configuración de fuente.

    A continuación, se muestran los diferentes tipos de fuente y prioridades:

    • SI Red(N)/SII Red(A)

    • SI Red(N)/SII Grupo electrógeno(A)

    • SI Grupo electrógeno(A)/SII Red(N)

    • SI Red(A)/SII Red(N)

  6. Seleccione los Modos de retorno.

    Las opciones de modos de retorno son:

    • Retorno automático

    • Sin retorno

  7. Haga clic en OK para guardar los cambios.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?