DOCA0214FR-04

Assistant de configuration

NOTE: La fonction de transfert de l'ATSE TransferPacT n'est disponible qu'à l'issue de la configuration d'un assistant.

Un assistant doit être configuré après la mise sous tension initiale de l'ATSE.

Procédez comme suit pour terminer l'installation de l'assistant :

  1. Sélectionnez la langue.

    Les huit langues disponibles sont les suivantes :

    • Anglais

    • Français

    • Spanish

    • Allemand

    • Italien

    • portugais

    • Russe

    • Chinois

  2. Sélectionnez la Tension nominale.

    Les tensions nominales possibles sont les suivantes :

    • 2P : 220 V, 230 V, 240 V, 250 V

    • 3P et 4P : 380 V, 400 V, 415 V, 440 V

    NOTE: L'alimentation du TransferPacT doit être comprise entre 380 VCA - 20 % et 440 VCA + 20 % avec une fréquence de 50/60 Hz. Elle a été développée pour convenir à la plupart des configurations réseau.

  3. Sélectionnez la Fréquence nominale.

    Les fréquences nominales possibles sont les suivantes :

    • 50 Hz

    • 60 Hz

  4. Sélectionnez la Position neutre.

    Les options de position du neutre sont les suivantes :

    • A-B-C-N

    • N-A-B-C

  5. Sélectionnez la Config. Sources.

    Les types de source possibles et leur priorité sont les suivantes :

    • SI-Réseau’N’/SII-Réseau’A’

    • SI-Réseau’N’/SII-Genset’A’

    • SI-Genset’A’/SII-Réseau‘N’

    • SI-Réseau’A’/SII-Réseau’N’

  6. Sélectionnez les Modes de retour.

    Les modes de retour possibles sont les suivantes :

    • Retour auto

    • Pas de retour auto

  7. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?