DOCA0214FR-04

Schéma de câblage des contacts auxiliaires de position source

TPSAUX32/ TPSAUX43/ TPSAUX71 (installé à gauche)

L’ATSE est fermé sur SI :

  • F11-F14 est fermé.

  • F11-F12 est ouvert.

L’ATSE est fermé sur SII :

  • F21-F24 fermé.

  • F21-F22 est ouvert.

L’ATSE est en position OFF :

  • F11-F12 et F21-F22 sont fermés.

  • F11-F14 et F21-F24 sont ouverts.

TPSAUX71 (installé à droite)

L’ATSE est fermé sur SI :

  • F21-F24 est fermé.

  • F21-F22 est ouvert.

L’ATSE est fermé sur SII :

  • F11-F14 est fermé.

  • F11-F12 est ouvert.

L’ATSE est en position OFF :

  • F21-F22 et F11-F12 sont fermés

  • F21-F24 et F11-F14 sont ouverts

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?