Fernzugriff verwalten über SpaceLogic KNX Remote Service
Die mobile App ermöglicht es Benutzern mit geeigneten Zugriffsrechten, die Fernzugriffseinstellungen für ihre Controller zu aktivieren oder zu deaktivieren. Diese Einstellungen sind für die sichere Fernkonfiguration und den Zugriff über VPN-Technologien unerlässlich.
Zugriff auf VPN-Einstellungen
So verwalten Sie VPN-Einstellungen:
-
Öffnen Sie die mobile App.
-
Navigieren Sie zu: Einstellungen > Home Management > wählen Sie Ihren Controller.
Die VPN-Einstellungen entsprechen direkt den Konfigurationsoptionen, die im Management Plugin auf dem Controller verfügbar sind.
Verfügbare VPN-Optionen
Es sind zwei VPN-bezogene Einstellungen verfügbar:|
App-Einstellung |
Entsprechende Einstellung im Management Plugin |
|---|---|
|
Fernkonfiguration des Projekts |
WireGuard VPN |
|
Controller-Fernzugriff |
OpenVPN |
Diese Optionen sind nur sichtbar, wenn:
-
Sie der Besitzer des ausgewählten Controllers sind, oder
-
Sie Admin- oder System Integrator-Zugriff haben.
Wenn Ihre Zugriffsebene Familie ist, wird der Bildschirm in seiner Standardform ohne diese Optionen angezeigt.
Die Optionen verstehen
Fernkonfiguration des Projekts
Mit dieser Einstellung kann Ihr System Integrator über ETS oder eConfigure KNX sicher auf Ihre KNX-Installation zugreifen und diese konfigurieren, sofern er den Dienst von Schneider ElectricSpaceLogic KNX Remote abonniert hat. Siehe das SpaceLogic KNX RemoteBenutzerhandbuch, das hier verfügbar ist.
-
Wenn diese Option aktiviert ist, wird über die Cloud ein sicherer WireGuard-VPN-Tunnel zwischen Ihrem Controller und dem Integrator hergestellt.
-
Sie können diesen Tunnel jederzeit deaktivieren, indem Sie den Schalter ausschalten.
Controller-Fernzugriff
Diese Option ermöglicht den sicheren Fernzugriff auf Ihren Controller über OpenVPN.
-
Wie bei der vorherigen Einstellung ist ein aktives Abonnement für SpaceLogic KNX Remote durch Ihren System Integrator erforderlich. Siehe das SpaceLogic KNX RemoteBenutzerhandbuch, das hier verfügbar ist.
-
Nach der Aktivierung ist die Fernkonfiguration über eine sichere Verbindung möglich.
Details zur Benutzeroberfläche
Fehlerbehandlung
In einigen Fällen kann
die App möglicherweise keine VPN-Einstellungen vom Controller abrufen.
In diesem Fall wird folgende Meldung angezeigt:
„Die Tunnel-Einstellungen für die Remote-Verbindung können nicht vom Controller geladen werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.“
Wenn dies auftritt:
-
Beide VPN-Optionen werden als inaktiv (ausgegraut) angezeigt.
-
Sie können versuchen, den Bildschirm zu aktualisieren, indem Sie nach unten ziehen, um ihn neu zu laden.
-
Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie es später erneut.