2508_Wiser_KNX

Notificaciones

En la pestaña Notificaciones puede habilitar notificaciones y alarmas.


Ajustes posibles

Existen tres opciones de ajuste:

  • Habilitar notificaciones – habilitar o deshabilitar las notificaciones. Si desactiva las notificaciones, no recibirá ninguna notificación del controlador (alarmas) o notificaciones de Schneider (por ejemplo, interrupción de la nube).

    NOTA: Si habilita las notificaciones, se le pedirá que confirme su consentimiento para compartir información personal con un proveedor de servicios de notificación de terceros. No recibirá ninguna notificación de sistema, dispositivo o servicio si rechaza este consentimiento. Para obtener más información sobre la concesión de consentimientos, consulte el capítulo Consentimientos.

  • Alarmas – habilitar o deshabilitar las alarmas

  • Dispositivos – establecer notificaciones para los dispositivos (todo el grupo de dispositivos o uno por uno):

    • Alarmas

    • Eventos (nivel de la batería bajo/crítico)

NOTA: La habilitación/deshabilitación de notificaciones está relacionada con el teléfono del usuario, y no con el controlador. Los ajustes de notificación de un usuario no afecta a los ajustes de notificación de otros usuarios.


Establecimiento de notificaciones

Puede establecer las notificaciones para dispositivos de la siguiente manera:

  1. Toque > Notificaciones > Dispositivos > seleccione su controlador en la lista Gestión de los hogares.

    NOTA: El nombre del controlador en cuestión que envió la notificación se muestra en el texto de la notificación.

  2. Puede establecer notificaciones para todo el grupo de tipos de dispositivos o por separado para cada dispositivo del grupo.
  3. Para todo el grupo de dispositivos, simplemente deslice el botón del tipo de dispositivo hacia la derecha y todos los dispositivos de ese tipo comenzarán a enviar notificaciones.
  4. Si desea elegir dispositivos individualmente, toque el icono > al final de la línea del grupo de dispositivos y habilite las notificaciones deslizando el interruptor hacia la derecha para cada dispositivo.
  5. Desplácese hacia abajo y habilite/deshabilite las notificaciones de nivel de la batería para sus dispositivos (deslice y alterne entre Nivel de la batería crítico y Nivel de la batería bajo): Siga los pasos 3 y/o 4.



Centro de mensajes

La información de la notificación aparecerá en la pantalla Centro de mensajes.

El icono situado en la parte superior derecha de la pantalla de inicio indica que hay mensajes nuevos.

  1. Toque y se abrirá la pantalla Centro de mensajes con la lista de notificaciones.

    NOTA: Solamente se muestra la última notificación del dispositivo habilitado para activar notificaciones. En cuanto se reciba la nueva notificación de su dispositivo, esta sustituirá a la anterior.

  2. Seleccione el controlador para el que desea mostrar notificaciones (toque Todos los controladores o Controlador actual)



Borrar notificaciones:
Deslice la notificación hacia la izquierda y toque para confirmar.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.