2508_Wiser_KNX

Crear automatizaciones

  1. En la pantalla de inicio (Pantalla de inicio), pulse > Automatizaciones > en la parte inferior derecha de la pestaña Automatizaciones para abrir el creador de automatizaciones.

  2. Asigne un nombre y un icono a la automatización.

  3. En el siguiente paso, agregue una condición (Añadir condiciones – Si), establezca un horario (Añadir periodo – Cuando) y asigne una acción (Añadir acciones – Entonces) a tu automatización.

  4. Pulse Guardar en la parte superior derecha del creador de automatizaciones.


La nueva automatización aparece en la lista de la pestaña Automatizaciones.

En la pestaña Automatizaciones, puede activar y desactivar la automatización, editarla (Editar automatizaciones) o borrarla (Eliminar automatizaciones).


NOTA: Asegúrese de que la combinación de condiciones (Si), periodos (Cuando) y acciones (Entonces) son físicamente posibles y no se oponen entre sí.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.