DOCA0221ES-00

Identificación de la causa del disparo

Identifique la causa del disparo. Un circuito nunca debe volver a cerrarse (local o remotamente) antes de que se haya identificado y eliminado la causa del fallo.

Dependiendo del tipo de fallo y de la importancia de las cargas, se deben tomar varias medidas de precaución; en particular, deben realizarse las pruebas de aislamiento y dieléctricas de una parte de la instalación o de toda la instalación. Estas comprobaciones y pruebas deben ser dirigidas y realizadas por personal cualificado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?