DOCA0221ES-00

Protección de fuga a tierra (con unidades de control MicroLogic 7)

Conexión del circuito secundario del sensor rectangular a un interruptor automático equipado con una unidad de control MicroLogic 7 A/P.

Utilice el cable suministrado con el sensor rectangular.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?