DOCA0221ES-00

Reducción de potencia según altitud

La altitud no afecta de manera significativa a las características de los aparatos hasta los 2000 m (6600 ft). Por encima de esta altitud, es necesario tener en cuenta la disminución de la rigidez dieléctrica y la capacidad de enfriamiento del aire. La siguiente tabla muestra las correcciones que se deben aplicar a altitudes superiores a 2000 m (6600 ft). Los poderes de corte no cambian.

Altitud

2000 m

(6600 ft)

3000 m

(9800 ft)

4000 m

(13 000 ft)

5000 m

(16 500 ft)

Tensión no disruptiva ante impulso Uimp (kV) 8 7,1 6,4 5,6
Tensión nominal de aislamiento (Ui) 1000 900 780 700
Tensión nominal operativa máxima 50/60 Hz Ue (V) 690 690 635 560
Corriente nominal 40 °C (104 °F) 1 × In 0,99 × In 0,96 × In 0,94 × In

Los valores intermedios pueden obtenerse por interpolación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?