DOCA0221FR-00

Protection différentielle (avec déclencheurs MicroLogic 7)

Raccordement du circuit secondaire du cadre sommateur à un disjoncteur équipé d'un déclencheur MicroLogic 7 A/P.

Utilisez le câble fourni avec le cadre sommateur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?