DOCA0221FR-00

Identification de la cause du déclenchement

Un circuit ne doit jamais être refermé (localement ou à distance) tant que la cause du défaut n'a pas été identifiée et éliminée.

En fonction du type de défaut et de la criticité des charges, un certain nombre de mesures de précaution doivent être prises, en particulier les essais d’isolement et de tenue diélectrique sur une partie ou sur l’ensemble de l’installation. Ces vérifications et ces tests doivent être effectués par du personnel qualifié.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?