DOCA0172ES-19

Menú Mantenimiento

Estructura del menú Mantenimiento

  • * No disponible en modelos Wired by Design.
  • Disponible en todos los modelos.
  • Disponible en modelos Universal y Advanced.

Para obtener más información, consulte Menú Mantenimiento.

Descripción del menú Mantenimiento

La página web del menú Mantenimiento muestra las tarjetas y los submenús de las funciones de mantenimiento y diagnóstico, que se basan en los contadores de diagnóstico.

Tarjeta

Submenú

Descripción

Comunicación de dispositivos

Haga clic en el icono Panel Server para obtener los datos de comunicación. Estos datos pueden ayudar a solucionar problemas de comunicación en Panel Server.

Le permite comprobar el estado de la comunicación de Panel Servercon los dispositivos situados aguas abajo (dispositivos inalámbricos y Modbus-SL).

Le permite restablecer todos los contadores de red Modbus.

Para más detalles, consulte Panel Server Diagnostics.

Dispositivos Modbus

Muestra información acerca del dispositivo seleccionado y su estado.

Le permite restablecer contadores de dispositivos Modbus individuales.

Le permite eliminar un dispositivo situado aguas abajo previamente añadido o asociado.

Dispositivos inalámbricos

Entrada integrada (PAS600L, PAS600LWD, PAS800L)

Muestra información acerca de las entradas integradas y su estado.

Actualización del firmware

Le permite:

  • Leer la versión actual del firmware y la revisión del hardware del Panel Server

  • Recupera el firmware correcto para tu dispositivo.

  • Actualizar el firmware del Panel Server a nivel local

    .
  • Más información sobre los modelos y la documentación de Panel Server.

Reiniciar

Permite reiniciar Panel Server.

NOTA: Las páginas web del Panel Server están desconectadas y no se puede acceder a ellas mientras se reinicia Panel Server.

Supervisión del sistema

Muestra indicadores del estado y el rendimiento global del Panel Server.

Registros

Le permite:

  • Cambie el nivel de registro (si lo solicita el Centro de atención al cliente) y descargue los registros limitados en un archivo .zip.

  • Recopilar todos los registros y exportar un informe detallado de la configuración del Panel Server y un informe de estado por aplicación interna en un archivo .zip.

Acceso remoto

Acceso remoto de 3 horas

La sección le permite proporcionar el centro de atención al cliente de Schneider Electric con un acceso remoto temporal a las páginas web del Panel Server:

  1. Una vez que se haya puesto en contacto con el Centro de atención al cliente de Schneider Electric, puede dar acceso a Schneider Electric al soporte local de Panel Server.

  2. Se muestra una contraseña que debe comunicar al soporte local de Schneider Electric.

    NOTA: La contraseña cumple con las reglas reforzadas de la política de contraseñas.
  3. El soporte se conecta al Panel Server.

  4. Cuando haga clic en el botón de desconexión de las páginas web o después de 3 horas como máximo, la contraseña dejará de estar activa y finalizará el acceso remoto.

Acceso remoto en cualquier momento (opción recomendada)

La sección le permite autorizar una conexión remota con el centro de atención al cliente de Schneider Electric a través de la nube de Schneider Electric. El centro de atención al cliente puede conectarse de forma remota al Panel Server sin que el usuario deba hacer nada, siempre que el servicio en la nube esté conectado. Cada sesión dura un máximo de tres horas.

  • Habilite el botón de alternar para continuar.

Para obtener información sobre la infraestructura de la nube, consulte Servicios en la nube de Schneider Electric.

Backup y restauración

Le permite guardar la configuración actual del Panel Server y restaurarla.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.