DOCA0172FR-15

Détection contrôlée des appareils sans fil (PowerTag Energy, HeatTag) via les pages Web

Présentation

Il est possible d'effectuer une découverte contrôlée des appareils sans fil au sein du système Panel Server. Vous pouvez ainsi appliquer des adresses ID virtuelles dans un ordre défini, puisque les adresses ID virtuelles sont appliquées dans l'ordre où les appareils sont détectés et incrémentées d'une unité pour chaque nouvel appareil détecté.

Procédure de détection contrôlée

  1. Tous les appareils sans fil du système Panel Server doivent être sous tension.

  2. Affichez la page Web de Panel Server dans le navigateur Web.

  3. Connectez-vous aux pages Web (voir Accès aux pages Web).

  4. Accédez à la page Paramètres > Produits sans fil > Découverte.

  5. Cliquez sur Démarrer.

  6. Mettez les appareils sans fil sous tension, un par un, dans l'ordre requis.

  7. Arrêtez l'analyse lorsque tous les appareils sont détectés ou cliquez à nouveau sur Démarrer pour terminer le processus d'analyse.

    La liste des appareils détectés s'affiche dans l'ordre requis (plan d'adresses Modbus).

  8. Sélectionnez l'appareil sans fil à configurer et cliquez sur Localiser pour repérer l'appareil dans le panneau.

    Résultat : Le voyant d'état de l'appareil sélectionné clignote rapidement en vert dans le panneau.

  9. Si l'un des appareils sans fil localisés ne fait pas partie de votre sélection, cliquez sur Supprimer pour le rejeter.

  10. Une fois la découverte terminée, vous pouvez afficher la liste des appareils sans fil détectés dans la page Web Paramètres > Produits sans fil > Produits sans fil.

  11. Configurez les appareils sans fil.

    NOTE: L'adresse Modbus attribuée aux appareils sans fil peut être modifiée une fois le processus de découverte terminé.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?