DOCA0172ES-15

Detección controlada de dispositivos inalámbricos (PowerTag Energy, HeatTag) a través de páginas web

Presentación

Es posible lograr una detección controlada de dispositivos inalámbricos dentro del sistema Panel Server. Esto permite aplicar direcciones de ID virtuales en un orden definido, ya que las direcciones de ID virtuales se aplican en el orden en que se detectan los dispositivos y se incrementan en uno para cada detección de dispositivos.

Procedimiento de detección controlada

  1. Todos los dispositivos inalámbricos del sistema Panel Server deben estar encendidos.

  2. Abra la página web del Panel Server en el navegador web.

  3. Inicie sesión en las páginas web (consulte cómo acceder a las páginas web).

  4. Vaya Configuración > Dispositivos inalámbricos > Detección.

  5. Hacer clic en Empezar.

  6. Encienda los dispositivos inalámbricos, uno por uno, en el orden requerido.

  7. Detenga el análisis una vez que se hayan detectado todos los dispositivos o haga clic en Empezar de nuevo para completar el proceso de análisis.

    Se muestra una lista de los dispositivos detectados según el orden requerido (plan de direcciones Modbus).

  8. Seleccione el dispositivo inalámbrico que desea configurar y haga clic en Localizar para buscar el dispositivo en el panel.

    Resultado: el LED de estado del dispositivo seleccionado parpadea rápidamente en verde en el panel.

  9. Si uno de los dispositivos inalámbricos localizados no forma parte de su selección, haga clic en Eliminar para rechazar el dispositivo.

  10. Una vez completada la detección, puede ver la lista de los dispositivos inalámbricos detectados en la página web Configuración > Dispositivos inalámbricos > Dispositivos inalámbricos.

  11. Configure los dispositivos inalámbricos.

    NOTA: La dirección Modbus asignada a los dispositivos inalámbricos puede cambiarse una vez finalizado el proceso de detección.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?