DOCA0172DE-15

Kontrollierte Erkennung von Wireless-Geräten (PowerTag Energy, HeatTag) über die Webseiten

Einführung

Es ist möglich, eine kontrollierte Erkennung von Wireless-Geräten innerhalb des Panel Server-Systems einzurichten. Dadurch können Sie virtuelle ID-Adressen in einer definierten Reihenfolge anwenden, da virtuelle ID-Adressen in der Reihenfolge der Geräteerkennung angewendet und mit jeder neuen Geräteerkennung um eins erhöht werden.

Kontrolliertes Erkennungsverfahren

  1. Alle Wireless-Geräte im Panel Server-System müssen eingeschaltet sein.

  2. Starten Sie die Website des Panel Server im Webbrowser.

  3. Melden Sie sich bei den Webseiten an (siehe Zugriff auf die Webseiten).

  4. Navigieren Sie zu Einstellungen > Drahtlose Geräte > Erkennung.

  5. Klicken Sie auf Start.

  6. Schalten Sie die Wireless-Geräte nacheinander in der erforderlichen Reihenfolge ein.

  7. Halten Sie die Abfrage an, sobald alle Geräte erkannt wurden, oder klicken Sie erneut auf Start, um den Abfragevorgang abzuschließen.

    Eine Liste der erkannten Geräte wird in der erforderlichen Reihenfolge angezeigt (Modbus-Adressplan).

  8. Wählen Sie das zu konfigurierende Wireless-Gerät aus und klicken Sie auf lokalisieren, um die Position des Geräts im Schaltschrank zu identifizieren.

    Ergebnis: Die Status-LED des ausgewählten Geräts blinkt schnell und grün im Schaltschrank.

  9. Wenn eines der lokalisierten Wireless-Geräte nicht zu Ihrer Auswahl gehört, klicken Sie auf Löschen, um das Gerät zu verwerfen.

  10. Nach Abschluss der Erkennung wird die Liste der erkannten Wireless-Geräte auf der Webseite Einstellungen > Drahtlose Geräte > Drahtlose Geräte angezeigt.

  11. Konfigurieren Sie die Wireless-Geräte.

    HINWEIS: Die den Wireless-Geräten zugewiesene Modbus-Adresse kann nach Abschluss des Erkennungsvorgangs geändert werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?