DOCA0172ES-19

Exportación local de datos (modelo Advanced)

Presentación

El Panel Server Advanced puede exportar datos medidos en los dispositivos conectados y registrados mediante el muestreo de datos. Los datos se pueden exportar a su PC en un archivo .csv.

Para exportar los datos registrados en un Panel Server Advanced:

  1. Configure los datos que desea muestrear (consulte Selección de mediciones para registrar).

  2. Active el muestreo.

NOTA: Para habilitar la exportación de datos registrados a un archivo CSV después de restaurar el backup en el mismo Panel Server Advanced (consulte el tema detallado), primero debe restablecer el Panel Server a los ajustes de fábrica (consulte el procedimiento).

Disponibilidad

Esta función está disponible en el Panel Server Advanced.

Ajuste de los parámetros

La exportación local de datos se configura en las páginas web del Panel Server, en Configuración > Gestión de datos > Exportación local.

Ajustes de exportación local

En la tabla siguiente se describen los ajustes.

Parámetro Descripción

Desde

Se utiliza para seleccionar la fecha de inicio del período.

Hasta

Se utiliza para seleccionar la fecha final del período.

Seleccionar la aparamenta

Se utiliza para seleccionar uno de los siguientes elementos desde el que se exportarán datos de muestra:

  • Un dispositivo

  • Todos los dispositivos

NOTA: Para exportar datos de varios dispositivos, considere la posibilidad de realizar varias exportaciones de un solo dispositivo a fin de mejorar la legibilidad. Seleccione un dispositivo y haga clic en Exportar datos para generar el archivo .csv para el dispositivo seleccionado. Repita el proceso para cada dispositivo.

Exportación de datos

Para exportar datos muestreados por el Panel Server Advanced, haga clic en Exportar datos. Los datos se exportan a un archivo CSV en el PC. Es posible exportar los datos de un período determinado seleccionando las fechas de inicio y finalización.

NOTA: El archivo de exportación contiene todos los puntos de datos muestreados durante el período solicitado para la exportación, incluidas las mediciones que ya no se muestrean o los dispositivos que ya no están conectados.

Se pueden exportar hasta 6,5 millones de puntos de datos a un único archivo; los conjuntos más grandes de datos deben exportarse a varios archivos. Si se intentan exportar más de 6,5 millones de puntos de datos, se genera un error Tome nota del factor de configuración por encima del límite incluido en el error para seleccionar un período de exportación más corto que sea válido. Por ejemplo, si intenta exportar 20 días de datos, pero recibe un error de que ha superado el límite 1,0 vez, debe reducir la duración de cada período de exportación a menos de 10 días.

Para calcular el tamaño del archivo de exportación, determine el número de muestras de cada dispositivo y sume las muestras de todos los dispositivos. Por ejemplo, si tiene tres corrientes para un dispositivo configurado para el registro de datos a una velocidad de muestreo de 1 minuto, el número total de muestras es 1 581 120. La tabla siguiente ilustra el cálculo.

Medición

Período de muestreo (minutos)

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Tiempo transcurrido (minutos)

Número de muestras

Corriente A

1

28 de julio de 2024

29 de julio de 2025

527 040

527 040

Corriente B

1

28 de julio de 2024

29 de julio de 2025

527 040

527 040

Corriente C

1

28 de julio de 2024

29 de julio de 2025

527 040

527 040

Formato de archivo de la exportación en CSV guardada en un PC

Los datos se registran en un archivo .csv. La fecha se añade con el formato aaaammdd al nombre de archivo data-export_. Por ejemplo, los datos exportados el 8 de junio de 2022 estarán en el archivo denominado data-export_20220608.csv.

Las marcas de tiempo de los datos del archivo CSV tienen el formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS±FF:ff. La hora mostrada es la de la zona horaria establecida en las páginas web e indica el desplazamiento de esta zona horaria desde UTC en horas y minutos (±FF:ff), de acuerdo con ISO 8601.

En la tabla siguiente se proporcionan los detalles de cada fila del archivo .csv, con datos de muestra. Los datos de cada dispositivo se muestran por columnas.

Fila

Datos del archivo .csv

Descripción

Ejemplo de datos en formato CSV (valores separados por comas)

1

Element ID

ID de elemento de cada columna

modbus:2_mb_PkWD, modbus:1_mb_PFTtl

2

Device Name

Nombre del dispositivo especificado por el cliente de cada columna

myPM5560, myPM8000

3

Device Type

Tipo de dispositivo definido por el Panel Server para cada columna

PM5560, PM8000

4

Measurement Name

Nombre de los datos de cada columna

Total Demand Max Active Power, Total Rms Power Factor

5

Measurement Unit

Unidad de los datos de cada columna

Wh

6 y más

AAAA-MM-DDTHH:MM:SS±FF:ff

Columna 1: Marca de tiempo de los datos registrados, registrada con fecha (AAAA-MM-DD) y hora (HH:MM:SS). La hora mostrada es la de la zona horaria establecida en las páginas web e indica el desplazamiento de esta zona horaria desde UTC en horas y minutos (±FF:ff), de acuerdo con ISO 8601.

Columnas 2 y más: Valores de datos para cada dispositivo

2024-08-27T08:25:00+01:00

En este ejemplo, la hora es 08:25 en la zona horaria local, con un desplazamiento de +1 hora desde UTC, por lo que UTC sería 07:25.

Lectura del archivo CSV

Para leer el archivo .csv, tiene que importar los datos en Microsoft Excel y utilizar la codificación de datos correcta.

De forma predeterminada, Excel utiliza la codificación de caracteres de Europa occidental, como se muestra a continuación:

Sin embargo, el Panel Server Advanced exporta los datos con la codificación de caracteres UTF-8. Por lo tanto, para que todos los caracteres se muestren correctamente, por ejemplo, °C, es necesario seleccionar UTF-8 como Origen de archivo, tal como se muestra a continuación:

Para seleccionar la codificación UTF-8 en el archivo .csv exportado, haga lo siguiente:

  1. Abra Microsoft Excel y seleccione Datos. A continuación, en Obtener y transformar datos, seleccione De texto/CSV.

  2. Seleccione el archivo .csv exportado desde el Panel Server Advanced y haga clic en Importar.

  3. En la ventana que se abre, seleccione los siguientes parámetros:

    • 65001: Unicode (UTF-8) en Origen de archivo.

    • Basado en todo el conjunto de datos en Detección del tipo de datos.

  4. Haga clic en Cargar.

    Resultado: El archivo de registro de datos del Panel Server Advanced se mostrará en Excel con la codificación de caracteres UTF-8, como en la ilustración siguiente:

Para asegurarse de que los separadores están correctamente configurados para evitar problemas de lectura de datos, proceda como se indica a continuación:

  1. En Excel, seleccione Archivo > Opciones > Avanzadas

  2. Desmarque la opción Usar separadores del sistema.

  3. En Separador decimal, compruebe que se haya introducido , (coma).

  4. Haga clic en OK.

  5. Vuelva a cargar el archivo .csv, si es necesario.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?