DOCA0172ES-20

Tendencias de datos (modelo Advanced)

Presentación

El Panel Server Advanced permite representar gráficos de tendencias basados en los datos históricos registrados durante un periodo de tiempo seleccionado.

Para representar las tendencias de los datos registrados en un Panel Server Advanced, es necesario seleccionar para el registro las mediciones que se deseen visualizar y activar el muestreo de datos. Para obtener más información, consulte Muestreo.

Puede trazar las tendencias de datos históricos de un solo período o, con el modo comparativo, puede comparar los mismos datos de dos períodos diferentes con la misma duración (por ejemplo, la semana que empieza el 10 de julio de 2022 con la semana que empieza el 17 de julio de 2022).

NOTA: Los valores de energía mostrados en los gráficos de tendencias y exportados desde la página Tendencias difieren de los valores de datos sin procesar exportados en el archivo CSV de exportación local.

Puede ver los datos de las siguientes maneras:

  • Vista de dispositivo: ver gráficos de tendencias para un dispositivo seleccionado

  • Vista agregada por uso

  • Vista agregada por zona

Para obtener más información acerca de la página Tendencias y cómo ver los datos, consulte Menú Tendencias.

Para obtener más información acerca de usos y zonas, consulte Apéndice H: Datos de contextualización.

Disponibilidad

Esta función está disponible en páginas web Panel Server Advanced, en Tendencias.

Principio de agregación

Las cifras de tendencias de Vista agregada por uso y Vista agregada por zona son el resultado de un algoritmo de agregación utilizado para calcular el consumo de energía.

En el caso de la electricidad, el algoritmo de agregación calcula el consumo de energía activa en Wh. En el caso de otros productos, el algoritmo calcula el consumo por volumen en metros cúbicos (m3).

NOTA: Para agregar la energía consumida de las cargas, se incluyen todos los usos en la vista agregada por uso excepto:
  • Principal/acometida

  • Cabecera de grupo

  • Total

No se muestra ningún dispositivo configurado con uno de estos usos en vistas agregadas ni en la página Inicio. Puede filtrar por Principal/acometida en Vista agregada por uso para mostrar los datos relevantes. Consulte Menú Tendencias

Configuración de vista del dispositivo de tendencias de datos

En la tabla siguiente se describen los ajustes.

Parámetro Descripción

Se utiliza para seleccionar los medios para agrupar dispositivos en la lista:

  • Uso (valor predeterminado)

  • Zona

Dispositivos

Se utiliza para seleccionar uno o varios dispositivos.

Datos

Se utiliza para seleccionar los datos que se van a utilizar para el gráfico. Los tipos de datos disponibles en la lista dependen de los dispositivos seleccionados.

Modo comparativo

  • Deshabilítelo para mostrar el gráfico en un solo período.

  • Permite obtener datos comparados en dos períodos de la misma duración.

Período

Cuando el parámetro Modo comparativo está activado, se utiliza para seleccionar la duración del período:

  • Un día

  • Una semana

  • 4 semanas

  • Personalizado

Desde

Cuando el parámetro Modo comparativo está desactivado, se utiliza para seleccionar la fecha y la hora de inicio del período.

NOTA: El período predeterminado es un día, la fecha de inicio es ayer (D-1) y la hora de inicio es las 12.00 a.m.

Cuando el parámetro Modo comparativo está activado, se utiliza para seleccionar la fecha y la hora de inicio de cada período:

  1. Seleccione la fecha y la hora de inicio del período actual (Período 1).

  2. Seleccione la fecha de inicio del período anterior (Período 2). La hora se establece automáticamente al mismo tiempo que Período 1.

NOTA: La fecha de inicio predeterminada depende del período seleccionado:
  • Un día: Período 1: D-1; Período 2: D-2

  • Una semana: Período 1: D-7; Período 2: D-14

  • 4 semanas: Período 1: D-4 semanas; Período 2: D-8 semanas

  • Custom: Período 1: D-1; Período 2: D-2

Hasta

Se utiliza para seleccionar la fecha y la hora de finalización del período.

NOTA: La fecha de finalización predeterminada es hoy (D).

Cuando el parámetro Modo comparativo está habilitado, la fecha de finalización se define automáticamente de acuerdo con la fecha de inicio y el período seleccionados para períodos de tiempo fijos (día, semana, 4 semanas).

Para el período Personalizado, seleccione la fecha final del primer período. La fecha y hora de finalización del segundo período se establecen automáticamente para garantizar que los dos períodos tengan la misma duración.

Intervalo

Se utiliza para seleccionar el intervalo de datos integrados que se muestran en los gráficos de barras: por hora (H), día (D) o mes.

NOTA: El intervalo solo se muestra cuando el tipo de datos seleccionado son datos integrados (se muestra con un icono de gráfico de barras en la lista).

Borrar filtros

Se utiliza para borrar cualquier selección de dispositivos, datos o períodos de tiempo seleccionados anteriormente.

Configuración de vista agregada de tendencias de datos

En la tabla siguiente se describen los ajustes.

Parámetro Descripción

Filtrar por zona/Filtrar por uso

Se utiliza para seleccionar los siguientes filtros:

  • Zonas que se mostrarán (en Vista agregada por uso)

  • Usos que se mostrarán (en Vista agregada por zona)

Producto

Se utiliza para seleccionar un producto de una lista desplegable de valores.

Uso (Vista agregada por uso)

Se utiliza para seleccionar usos:

  • Usos específicos

    • Todos los usos

    • Uso Principal/acometida

    • Usos principales (muestra cinco usos principales y otros usos agrupados, según el consumo)

  • Usos individuales (uno o varios)

NOTA: Para el cálculo de usos principales:
  • Con el modo comparativo deshabilitado, los usos se calculan a lo largo del período seleccionado (período 1).

  • Con el modo comparativo habilitado, los usos se calculan a lo largo de la suma de los períodos 1 y 2.

Zona (Vista agregada por zona)

Se utiliza para seleccionar zonas:

  • Zonas específicas

    • Todas las zonas

    • Zonas principales (muestra cinco zonas principales y otras zonas agrupadas, según el consumo)

  • Zonas individuales (una o varias)

Modo comparativo

  • Deshabilítelo para mostrar el gráfico en un solo período.

  • Permite obtener datos comparados en dos períodos de la misma duración.

Período

Cuando el parámetro Modo comparativo está activado, se utiliza para seleccionar la duración del período:

  • Un día

  • Una semana

  • 4 semanas

  • Personalizado

Desde

Cuando el parámetro Modo comparativo está desactivado, se utiliza para seleccionar la fecha y la hora de inicio del período.

NOTA: El período predeterminado es un día y la fecha de inicio es ayer (D-1).

Cuando el parámetro Modo comparativo está activado, se utiliza para seleccionar la fecha y la hora de inicio de cada período:

  1. Seleccione la fecha y la hora de inicio del período actual (Período 1).

  2. Seleccione la fecha de inicio del período anterior (Período 2). La hora se establece automáticamente al mismo tiempo que Período 1.

NOTA: La fecha de inicio predeterminada depende del período seleccionado:
  • Un día: Período 1: D-1; Período 2: D-2

  • Una semana: Período 1: D-7; Período 2: D-14

  • 4 semanas: Período 1: D-4 semanas; Período 2: D-8 semanas

  • Custom: Período 1: D-1; Período 2: D-2

Hasta

Se utiliza para seleccionar la fecha y la hora de finalización del período.

NOTA: La fecha de finalización predeterminada es hoy (D).

Para el período Personalizado, seleccione la fecha y la hora de finalización del primer período. La fecha y hora de finalización del segundo período se establecen automáticamente para garantizar que los dos períodos tengan la misma duración.

Intervalo

Se utiliza para seleccionar el intervalo de datos que se muestran en los gráficos de barras: por hora (H), día (D) o mes.

Borrar filtros

Se utiliza para borrar cualquier selección de dispositivos, datos o períodos de tiempo seleccionados anteriormente.

Exportar

Se utiliza para exportar los datos de la pantalla actual a un archivo csv. Para obtener más información, consulte Exportación de datos de tendencias

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.