EIO0000004203.07

Calibration

Calibra las coordenadas de contacto

NOTA:
  • No realice la calibración usando el Panel de control Tablet PC Settings > Adjustment. Si es necesario calibrar el panel táctil, utilice el método de calibración que se muestra aquí.

  • Antes de ejecutar la calibración, en la configuración de pantalla de Windows, establezca la [Escala y distribución] en 100% para la pantalla asociada. No se puede calibrar correctamente si usa otras configuraciones de escala.

Las instrucciones en la pantalla Calibration difieren entre los display de película resistiva analógica y capacitiva proyectada (P-CAP). Realice la calibración según las instrucciones en pantalla.

Display de película analógica resistiva

Pantalla capacitiva proyectada

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.