EIO0000004203.07

Cambio de contraseña de UEFI BIOS

Por cuestiones de seguridad, asegúrese de cambiar la contraseña predeterminada (Pw#12345). A continuación se explica el procedimiento para cambiar la contraseña.

NOTA: La contraseña requiere al menos 3 caracteres.
  1. Muestre la pantalla de BIOS. Consulte Menú de configuración de UEFI BIOS.
  2. Seleccione Security.
  3. Seleccione Administrator Password.
  4. Aparece el cuadro Enter Current password. Introduzca la contraseña actual.
  5. Aparece el cuadro Create New Password. Introduzca la contraseña nueva.
  6. Aparece el cuadro Confirm New Password. Introduzca la misma contraseña que en el paso 5.
  7. Presione la tecla [F4].
  8. Seleccione Yes en el cuadro de diálogo Save & Exit Setup.
  9. El producto se reinicia.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.