EIO0000004203.07

Kit del ventilador

Introducción

En el Advanced Box, puede instalar un kit del ventilador opcional (HMIYP6FAN).

Tensión de entrada nominal 12 Vcc

Instalación

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
  • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
  • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
  • Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. El modelo de CC está diseñado para usar 24 Vcc and el modelo de CA está diseñado para usar de 100 a 240 Vca. Compruebe siempre si el dispositivo recibe alimentación de CC o CA antes de aplicar energía eléctrica.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
DESCARGA ELECTROSTÁTICA
Tome las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar quitar la cubierta.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
CARCASA CON ROTURA
No supere el par de apriete especificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Desconecte la fuente de alimentación del Box Module.
  2. Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para descargar la energía electrostática de su cuerpo.
  3. Quite cinco tornillos de la cubierta de la escotilla de mantenimiento y deslice la cubierta para quitarla.

  4. Cuando está equipada con M.2 SSD, quite la almohadilla para el disipador térmico (para la parte superior) antes de instalar el kit del ventilador. Para más información sobre el disipador térmico y la almohadilla del disipador térmico para el M.2 SSD, consulte Instalación de M.2 SSD.
  5. Conecte el cable del kit del ventilador al conector en la escotilla de mantenimiento.
  6. Utilice los tornillos que quitó en el paso 3 para sujetar el kit del ventilador.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.