EIO0000004205.07

风扇套件

简介

在高级主机模块上,可以安装可选的风扇套件 (HMIYP6FAN)。

额定输入电压 12 Vdc

安装

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。
  • 在安装或拆卸产品之前,从本产品和电源上拔下电源线的插头。
  • 在有需要的地方和时候,务必使用具有合适额定电压的设备来检测是否断电。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。直流型号设计使用24 Vdc,交流型号设计使用100到240 Vac。在供电之前,务必检查您的装置是直流还是交流供电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注意
静电释放
拆卸护盖前,请采取必要的防静电措施。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
外围破裂
施加的扭矩请勿超过规定值。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 切断主机模块的电源。
  2. 触摸机罩或接地点(不是电源)将身上的静电放掉。
  3. 卸下检修舱盖的5个螺钉,滑动舱盖将其卸下。

  4. 如果配有M.2 SSD,请在安装风扇套件之前卸下散热器和散热器垫(顶部)。有关M.2 SSD的散热器和散热器垫的信息,请参阅 M.2 SSD 安装
  5. 将风扇套件的电缆连接到检修舱口的接头上。
  6. 使用步骤3中卸下的螺钉,固定风扇套件。
    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.