EIO0000004203.07

Montaje plano

Coloque el producto en el panel o en la pared con tornillos M4 (4 piezas).

NOTA:
  • El par de apriete necesario es de 1,5 N•m (13,3 lb-in).

  • Cuando se usa este método de montaje, el disipador térmico debe estar orientado hacia arriba.

  • Para evitar que se produzcan temperaturas anormalmente altas dentro del producto, coloque el mismo de manera completamente horizontal.

  • Si la ranura de PCI/PCIe está conectada al Advanced Box, el montaje en la pared requiere un adaptador de montaje en superficie plana/pared. Para obtener información sobre el adaptador de montaje en superficie plana/pared, consulte Montaje en la pared cuando se instala la ranura PCI/PCIe.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.