EIO0000004205.07

平面安装

用M4螺钉(4个)将产品安装到面板或墙壁上。

注:
  • 需要 1.5 N•m (13.3 lb-in) 的力矩。

  • 使用此安装方法时,散热器必须朝上。

  • 为防止产品内部出现异常高温,请将产品完全水平安装。

  • 如果 PCI/PCIe 插槽连接到高级主机模块,墙壁安装则需要可选的平面/墙壁安装适配器。有关使用平面/墙壁安装适配器的安装,请参阅 安装 PCI/PCIe 插槽时的墙壁安装

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.