EIO0000004203.07

Accesorios de mantenimiento

Nombre del producto Número del producto
Módulo de visualización
Módulo de visualización de 12 pulgadas HMIDM6600TM*1
Módulo de visualización de 15 pulgadas HMIDM6700TM*1
Módulo de visualización de 10 pulgadas Ancho HMIDM6500WC*1
Módulo de visualización de 12 pulgadas Ancho HMIDM6600WC*1
Módulo de visualización de 15 pulgadas Ancho HMIDM6700WC*1
Módulo de visualización de 19 pulgadas Ancho HMIDM6800WC*1
Módulo de visualización de 22 pulgadas Ancho HMIDM6900WC*1
Juntas de instalación
Junta de instalación para 12" (1 por juego) HMIZD56
Junta de instalación para 15" (1 por juego) HMIZD57
Junta de instalación para 10" Ancho (1 por juego) HMIZD55W
Junta de instalación para 12" Ancho (1 por juego) HMIZD56W
Junta de instalación para 15" Ancho (1 por juego) HMIZX57W
Junta de instalación para 19" Ancho (1 por juego) HMIZCWG8W1
Junta de instalación para 22" Ancho (1 por juego) HMIZCWG9W1
Pieza de sujeción (4  piezas por juego) HMIZCAF1
Conector de alimentación (CC) (5 piezas por juego) HMIZCCNDC1
Conector de alimentación (CA) (5 piezas por juego) HMIZCCNAC1

*1 Incluye los modelos que terminan con caracteres adicionales.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.