EIO0000004205.07

维护附件

产品名称 产品编号
显示模块
12 英寸显示模块 HMIDM6600TM*1
15 英寸显示模块 HMIDM6700TM*1
10 英寸宽屏显示模块 HMIDM6500WC*1
12 英寸宽屏显示模块 HMIDM6600WC*1
15 英寸宽屏显示模块 HMIDM6700WC*1
19 英寸宽屏显示模块 HMIDM6800WC*1
22 英寸宽屏显示模块 HMIDM6900WC*1
安装垫圈
用于12”的安装垫圈(1/套) HMIZD56
用于15”的安装垫圈(1/套) HMIZD57
用于10”宽屏的安装垫圈(1/套) HMIZD55W
用于12”宽屏的安装垫圈(1/套) HMIZD56W
用于15”宽屏的安装垫圈 (1/套) HMIZX57W
用于19”宽屏的安装垫圈(1/套) HMIZCWG8W1
用于22”宽屏的安装垫圈(1/套) HMIZCWG9W1
固定螺丝(4 个/套) HMIZCAF1
电源连接器(DC) (5 个/套) HMIZCCNDC1
电源连接器 (AC) (5 个/套) HMIZCCNAC1

*1 包括以其它字符结尾的型号。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.