NHA2779005-11

Menús de la pantalla Clear

La pantalla de borrado permite restablecer los valores de energía, demanda, mín./máx. o demanda punta.

A continuación se enumeran los parámetros de la pantalla de borrado mostrados en la pantalla de la central de medida.

Menús de la pantalla de borrado de la central de medida

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?