NHA2779005-11

Parámetros de Clear

La central de medida permite restablecer varios parámetros.
Parámetros Descripción
Energía Restablece los valores de energía. La central de medida admite el restablecimiento de los siguientes valores de parámetros:
  • Energía activa: Importada/exportada

  • Energía reactiva: Importada/exportada

  • Energía aparente: Importada/exportada

  • Horas de funcionamiento

DM Se utiliza para la función de sincronización de demanda. La central de medida admite el restablecimiento de los siguientes valores de parámetros:
  • Última demanda

  • Demanda actual

  • Demanda pronosticada

Hi Lo Restablece los valores mínimos y máximos (mín./máx.). La central de medida admite el restablecimiento de los siguientes valores de parámetros:
  • V L-L media

  • V L-N media

  • Intensidad media

  • Frecuencia

  • Potencia activa, total

  • Potencia aparente, total

  • Potencia reactiva, total

  • Factor de potencia, total

MD Restablece los valores de demanda máxima.
  • W, VA, VAR, y demanda de intensidad con sello de fecha y hora

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?