NHA2779005-11

Energía

La central de medida proporciona mediciones de energía bidireccionales precisas por cuatro cuadrantes conforme a la Clase 1 / Clase 0.5S.

La central de medida almacena en la memoria no volátil todos los parámetros de energía activa, reactiva y aparente acumulada:

  • kWh, kVARh, kVAh (suministrados)

  • kWh, kVARh, kVAh (recibidos)

  • kWh, kVARh, kVAh (suministrados + recibidos)

  • kWh, kVARh, kVAh (suministrados - recibidos)

Todos los parámetros de energía representan el total de las tres fases.

NOTA: En función de la selección de escala de energía, cuando los kWh, kVARh, kVAh (suministrados) o los kWh, kVARh, kVAh (recibidos) de los parámetros de energía alcanzan el valor máximo de 999999999,999, el valor de todos los parámetros de energía se restablece.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?