NHA2779005-11

Visualización de datos de armónicos

La central de medida muestra los datos de porcentaje de THD de tensión e intensidad en el panel frontal, mientras que los datos de porcentaje de THD de fase se leen a través de las comunicaciones.
  1. Pulse OK para desplazarse hasta los parámetros de fase.
  2. Pulse el botón de flecha abajo para visualizar los valores de VTHD y ITHD.
    NOTA:

    Las filas de indicadores LED muestran V1THD, V2THD y V3THD para los valores de VTHD, y A1THD, A2THD y A3THD para los valores de ITHD.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?