NHA2779005-11

Menús de la pantalla de diagnósticos (Diag)

Desde la pantalla de diagnósticos podrá verificar los LED del panel frontal y visualizar información de la central de medida.

A continuación se enumeran los parámetros de diagnósticos mostrados en la pantalla de la central de medida.

Menús de diagnósticos de la central de medida

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?