Acerca de este manual
A lo largo del manual, el término "central de medida" hace referencia a todos los modelos de la serie PM2100. Todas las diferencias entre los modelos, como por ejemplo las características específicas de cada uno de ellos, se indican mediante el número o la descripción del modelo pertinente.
Este manual presupone que el usuario cuenta con conocimientos sobre la medición de energía y está familiarizado con el equipo y el sistema de alimentación en los cuales se instala la central de medida.
Este manual no proporciona información para la configuración de las características avanzadas en los casos en que un usuario experto realizaría una configuración avanzada. Tampoco incluye instrucciones sobre cómo incorporar datos de la central de medida o establecer configuraciones en esta mediante sistemas o software de gestión de energía distintos de ION Setup. ION Setup es una herramienta de configuración que puede descargarse gratuitamente desde www.se.com.
La documentación más actualizada sobre la central de medida puede descargarse en www.se.com.
Documentos relacionados
| Documento | Número |
|---|---|
|
Ficha de instalación de la serie PM2100 |
NHA2779001 |