NHA2779005-11

Indicadores LED

Los indicadores LED alertan o informan de la actividad de la central de medida.

A

LED de alarma/de impulsos de energía (rojo)

B

LED de frecuencia de impulsos/de comunicaciones serie (verde)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?