Convención de signos del factor de potencia
La convención de signos del factor de potencia (signo del FP) utilizada en la pantalla puede establecerse en IEC o IEEE.
Convención del signo del FP: IEC
El signo del factor de potencia se correlaciona con la dirección del flujo de la potencia activa (kW).
-
Cuadrante 1 y 4: En el caso de la potencia activa positiva (+kW), el signo del FP es positivo (+).
-
Cuadrante 2 y 3: En el caso de la potencia activa negativa (−kW), el signo del FP es negativo (−)
Convención del signo del FP: IEEE
El signo del factor de potencia (signo de FP) se correlaciona con la convención de FP de avance/retraso, es decir, el tipo de carga efectiva (inductiva o capacitiva).
-
El signo del FP de las cargas capacitivas (FP de avance, cuadrante 2 y 4) es positivo (+).
-
El signo del FP de las cargas inductivas (FP de retraso, cuadrante 1 y 3) es negativo (-).
Visualización de los valores de FP
El primer dígito del valor de FP indica el factor de retraso y avance.
El retraso se indica mediante "i", mientras que el avance se indica mediante "c" en el primer dígito del valor de FP.
Pantalla de muestra