Establecimiento de la contraseña
El ajuste predeterminado de fábrica para todas las contraseñas es “0000” (cero). Al cambiar la contraseña predeterminada de las pantallas protegidas por contraseña, se evita que personal no autorizado acceda a determinadas pantallas, como por ejemplo las pantallas de Setup y Clear.
Para cambiar la contraseña de la central de medida desde la pantalla de Setup, siga estos pasos:
-
Mantenga pulsados los botones de flecha arriba y abajo simultáneamente durante 2 segundos para acceder a la Configuración.
-
Especifique la contraseña. La contraseña predeterminada es 0000.
-
Pulse OK.
-
Pulse el botón de flecha abajo para seleccionar el parámetro PASS (contraseña).
-
Pulse OK.
-
Pulse el botón de flecha abajo para cambiar los dígitos.
NOTA: Mantenga pulsado el botón de flecha abajo durante 2 segundos para desplazar el cursor hasta el siguiente dígito. -
Pulse OK.
-
Mantenga pulsados los botones de flecha arriba y abajo simultáneamente durante 2 segundos para salir de la pantalla de configuración.
-
Pulse Yes para guardar los ajustes.
Ajustes de la contraseña
| Parámetro | Valores | Descripción |
|---|---|---|
| Ctrsñ | 0000- 9999 | Establece la contraseña para acceder a la pantalla de
configuración de la central de medida.
NOTA: La contraseña
común es aplicable a todos los parámetros.
|
Pérdida de la contraseña
Visite el sitio web www.se.com para obtener soporte y asistencia técnica si ha perdido sus contraseñas o si experimenta cualquier otro problema técnico con la central de medida. Asegúrese de incluir el modelo, el número de serie y la versión de firmware de la central de medida en el correo electrónico o tenga estos datos a mano al llamar al departamento de Soporte técnico.