NHA2779005-11

Alarmas digitales

Las alarmas digitales supervisan el estado Activado o Desactivado de las entradas digitales/de estado de la central de medida.

Alarma digital con retardo de umbral

Para evitar falsas activaciones provocadas por señales erráticas, puede configurar un retardo de activación y desactivación para la alarma digital.

A Umbral de activación (1 = Activado) ΔT2 Periodo de retardo de desactivación (en segundos)
B Umbral de desactivación (0 = Desactivado) EV2 Final de condición de alarma
ΔT1 Retardo de tiempo de activación (en segundos) ΔT3 Duración de la alarma (en segundos)
EV1 Inicio de condición de alarma    
NOTA: Para evitar llenar el registro de alarmas con molestas activaciones de alarmas, la alarma digital se deshabilita automáticamente si la entrada digital/de estado cambia de estado más de cuatro veces en un segundo o más de 10 veces en 10 segundos. En este caso, deberá rehabilitar la alarma mediante la pantalla o ION Setup.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?